结果:找到"电机 EMC 干扰 USB 串口",相关内容1000条
  • FT232如何替代方案输入
  • GP232是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232RL的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的FT232相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧入设备,并且可以通过usb读取,从而形成一个安全密码锁...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: USB芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-05-31 09:44:00
  • 电机运行时,串口/USB通讯中断、死机情况,求解?
  • 出现的情况:电机运行时,随机一段时间后,串口通讯中断,串口助手上位机软件卡死,无法重启。将USB线拔掉(开发板不断电),重新插入则可以使用,但仍然重复一段时间后挂掉。串口方案:CH340芯片,板载3.3V供电,USB电源悬空不使用。USB数据线增加了ESD芯片,ESD仅接数字GND,VCC悬空。USB金属外壳也接数字GND了。(会不会是金属外壳不能接数字GND)开发方案:功率侧和开发板控制测完全隔离,采用数字隔离器和数字隔离运放。测试条件:直流电压330V,电机运行时出现故障。若使用48V,不会出现故障。应该时哪里不合理,电压一高干扰就导致通讯挂掉。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EMC USB 发帖人:MFIYM 发帖时间:2022-09-27 12:11:00
  • 喜讯!启明智显4.3寸串口屏顺利通过EMC\EMI认证
  • 2022年8月22日,启明智显于权威第三方检测认证中心深圳微测检测进行串口屏EMC\EMI认证测试,测试结果显示启明智显4.3寸串口屏顺利通过了静电EMC(接触放电为+/-4KV,空气放电为+/-8KV)\辐射EMI认证。电子、电器产品的电磁兼容性(EMC)是一项非常重要的质量指标,它不仅关系到产品本身的工作可靠性和使用安全性,而且还可能影响到其他设备和系统的正常工作。在电磁环境日益复杂的情况下,保障产品的安全可靠是每个生产厂商义不容辞的责任。未来,启明智显将陆续完成串口屏测试认证,秉持品质为先的态度,携优质产品用心服务于每一位启明用户。
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: EMC认证 EMI 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-24 09:48:00
  • GP232RL国产USB串口如何兼容FT232RL开发资料
  • 32r是最新加入ftdi系列usb接口集成电路设备的设备。232r是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的ft232r相比它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: USB 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-14 14:32:00
  • 内置晶振,外围精简的USB转串口芯片CH340N和CH340C
  • 概述极具特点的CH340N和CH340C是对USB转串口芯片CH340型号的扩充,其中CH340N芯片为SOP-8小封装、且内置晶振可以有效节约产品成本与PCB面积。CH340C型号特点为内置晶振,可以看做芯片CH340G的免晶振版本,在使用CH340G或CH340B的设计中一般电路不做改动也可以使用CH340C。(CH340G原电路不焊接晶振和旁路电容即可)芯片特点与优势1、串口波特率支持50~2Mbps;2、串口支持5/6/7/8个数据位、1/2个高电平停止位,支持奇/偶/标志/空白校验;3、支持5V与3.3V串口电平;4、支持USB挂起低功耗状态;5、超小封装,型号:CH340N为SO...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: CH340N CH340C USB 发帖人:WCHTECH39 发帖时间:2019-06-03 15:02:00
  • USB转串口芯片CH340增加SOP8封装,迎合小尺寸应用
  • CH340系列芯片从2005年发布十多年来已经拥有CH340C、CH340G、CH340E、CH340B、CH340T、CH340S等众多型号,现在又增加了SOP8封装的CH340N,非常适合小尺寸产品应用。CH340/CH341系列产品作为USB转串口时使用同一个驱动程序:CH341SER.EXECH340/CH341系列产品作为USB转串口时支持windows,linux,安卓,macos等主流操作系统。(官方网站可搜索下载应用资料和驱动)CH340系列支持Windows/Linux/Android/MACOS等系统,驱动如下:Windows系统驱动官方下载:http://wch.cn/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH340 USB PL2303 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-01-04 14:09:00
  • 如何自己做一些EMC抗干扰实验
  • 请问,如何在设备条件简单的情况下尽量多的做线路板的电磁干扰实验;求各位大侠们支招,以往各位是如何在没有专业设备的情况下做抗干扰测试。
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: EMC实验 发帖人:哭泣的小露珠 发帖时间:2018-08-13 13:15:00
  • FT232-USB转串口芯片
  • 常用的USB转串口的芯片有FT232、PL2303、CH340,以上三个芯片PL2303有某些型号不支持win10而且稳定性不如CH340和FT232FT232系列,提供的USB转RS422/RS485,在RS422/RS485和USB口之间建立可靠的连接。利用USB接口具有的即插即用和热插拔的能力可以给RS422/RS485设备提供非常容易使用的环境。同时利用RS422/RS485具有的远距离传输和抗干扰性能好等特点赋予了USB口远距离传输的功能。它的设计可以让你方便地连接诸如PLC和PLD、条码扫描器、工控自动化等设备,并提供高达3Mbps的传输速率。【用途应用】USB转换RS-232、...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: FT232 USB芯片 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-21 09:34:00
  • SoEasy!摆脱单片机PCB设计过程中的电磁干扰
  • 本文转载链接来自:http://www.picbbs.net/dispbbs.asp?boardid=4&id=4385声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系我或社区版主进行处理。对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。一、影响EMC的因...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单片 发帖人:那林 发帖时间:2017-08-29 10:50:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: